This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL720M05-Q1:短路输入脉冲50...55V @ 15...25ns

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL720M05-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669459/tl720m05-q1-short-input-pulse-50-55v-15-25ns

器件型号:TL720M05-Q1

尊敬的团队:

我们的客户想知道 TL720M05-Q1能否 承受(无损坏) 50V 或55V 的短输入电压脉 冲、持续15 - 25ns。

数据表规定 Vmax = 45V、但我假设这适用于直流。

期待您的反馈。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    任何超出建议运行条件的暴露都会导致器件可靠性下降。 虽然您正确、绝对最大额定值是 LDO 的直流额定值、但它们只是应力额定值。 我们没有进行足够的脉冲测试来确保短脉冲不会对 LDO 造成损坏;但是、如果使用单个25ns 脉冲、损坏的风险将会降低、因为 LDO 内部的功耗量可以忽略不计。 应当指出,反复暴露会增加损害的风险。 Vin 上的外部电压钳位可提供瞬态保护、使其免受超过建议工作最大电压42V 的瞬态影响

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    太棒了、感谢您的详细回答!
    此致
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    适当的输入滤波应消除该峰值。 该输入电压脉冲来自哪里?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    它来自我们的客户/终端客户(汽车24V 设计)的规格表、因此这实际上可能是一个理论问题。
    谢谢、Martin