This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:RLIM 范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670386/tps61089-rlim-range

器件型号:TPS61089

大家好、团队成员。

请告诉我 RILIM 的最小值。

是否可以将 ILIM 设置为1A?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS61089,至少将 LIM 设置为>2。 因为色度大约为+-0.8A。

    您为什么需要如此低的电流限制值? 您能告诉我们 Vin、Vo、IO 吗? 以便我们可以为您选择合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen。
    感谢您的回答。

    输入电压:5V、输出电压:8.4V、输出电流:1A
    可编程电流限制功能必不可少。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的输出功率、峰值开关电流高于2A、约为2.3A、因此需要将电流限制设置为3.1-3.2A 左右、因此 RLIM=301k Ω 是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen。
    数据表中没有提到最小电流限制值、因此我提出质疑。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解:)