This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:流经 MOSFET 的最大电流

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670265/bq40z60-max-current-through-mosfets

器件型号:BQ40Z60

我正在尝试计算此设计的开关 MOSFET 中的电流、我看到 EVM 使用的电流类似于23A MOSFET、这对于我的设计而言是多余的。 是否有用于根据我的充电和放电电流计算流经 MOSFET 的电流的公式? 最大电流是否是这两个电流中的最高电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    它将是您的应用预期的最大充电电流加上最大电感器纹波电流。