This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:能否告诉我 TIDA-01095原理图和 BOM 列表位置?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01095, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669619/tps92641-could-you-please-tell-me-tida-01095-schematic-and-bom-list-location

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件:TIDA-01095

 大家好、

 我的一位客户希望以1kHz~5kHz PWM 调光频率驱动 LED。 编码到 TIDA-01095、TI-100W、0.1%可调光直流/直流 LED 驱动器、带日光
《收集和无线连接应用手册》(http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidubw2a/tidubw2a.pdf)、TPS92641似乎可以1kHz~5kHz PWM 调光频率驱动 LED、客户希望获取其新产品的应用原理图和 BOM。 但是 、当我们访问应用手册所示的 URL 时、我们找不到这些内容。

 那么、您能否告诉我 TI-01095位置的原理图和 BOM 列表在哪里?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    如果您单击 TIDA-01095链接、然后向下滚动、您将看到一个名为"设计文件"的部分。 您需要向下滚动得非常远。 原理图和 BOM 位于此处。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您回复。 我可以得到它!

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。