This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:BQ27542:如何复位或禁用 Flag SOC1?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670766/bq27542-g1-bq27542-how-to-reset-or-disable-flag-soc1

器件型号:BQ27542-G1

你(们)好

我的客户使用 BQ27542并满足 Flag SOC1问题。

状态:

  1. 使用 HDQ通訊
  2. BTP SOC1设置阈值 为“65535”
  3. 在放电过程中、HDQ 将继续描述

问题是

  1. 在 SOC 中开始放电15%(RSOC 超过500mAh),标志 SOC1 为0
  2. 对电池放电、直至 BQ27542实现保护
  3. 将电池重新充电至 SOC15%、但标志 SOC1 为1、不会复位至0

那么、如何将 FlagSOC1重置为0?

BRS

Eric Loe2e.ti.com/.../JP_5F00_20180301.gg.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    尝试将 SOC1设置为-1。