This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:TLV1117-ADJ 输出问题

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670074/tlv1117-tlv1117-adj-output-problem

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件: LM117

您好,团队

我的应用:Vin = 5V,Vout = 2.8V,Iout = 0.5A;

:我使用 TLV1117-ADJ 进行简单测试。 通过计算、R1和 R2值使用3.9K、Cin 和 Cout、而 Cadj 不是加法。

通过进行测试、输出电压随输入电压的增加而增加、 压降电压 保持在0.8V。  

请帮助分析原因。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    您是否有任何可共享 Vin、Vout 和 Iout 的范围截图来帮助我们进行调试?

    R1是否可能没有实心连接、或者存在意外泄漏路径、可能会影响输出电压、例如过量磁通?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryan,
    感谢您的回复。
    如果输出电压为2.8V、则反馈电阻选择适合的值是多少?
    R1 = R2 = 3.9K 是否合适?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    您可以通过减小电阻器的尺寸来提高精度。 这有助于提高精度的原因是、通过减小电阻器值、您将增大流经电阻分压器的电流。 这减少了 IFB 任何变化的影响、因为随着电阻分压器电流的增加、IFB 将变得更可忽略。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    您的编程电阻器太高。 上电阻器取240R。 请记住、TLV1117的最小负载电流为5mA。 最小基准电压为1.2V。 因此、上部电阻器应为1.2V/5mA = 240R。 它就像设计 LM117一样。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    谢谢。