This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:单线开关

Guru**** 2581095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28730, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668430/ucc28910-single-live-wire-switch

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: PMP9742UCC28730UCC24650

客户正在调查应用、以使用单个实时线开关和 Zigbee 来控制灯泡、例如 Xiaomi Abara。 它使用 TI UCC28910。 但是、讨论了一些问题、因为 UCC28910具有大约30mW 的待机功耗、可能会无意中点亮一些低功耗 LED。 我们是否有任何权变措施或 像 PI-3V3-B4这样的其他解决方案可以竞争?

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Allan、

    TI 确实有一个使用 UCC28910的参考设计、该设计具有低待机功耗、旨在最大限度地减小输入电流、对于负载小于4mA 时、电流小于500uA。
    链接:PMP9742

    TI 还提供了有关高压交互式(HVI)培训系列中的非中性设置的培训视频。 本视频概述了非中性设置的工作原理以及非中性设置附带的基本问题和解决方案。
    链接: training.ti.com/no-neutral-wire-application-smart-buildings-and-home-automation

    另一种解决方案是使用 UCC28730、这是一款超低待机功耗器件。 它可与 UCC24650配合使用以实现低至32Hz 的开关频率、从而实现低待机功耗。

    您能否提供有关 PI-3V3-B4的更多信息? 我搜索并看到它是一个3.3V、200mA 稳压器。 是这样吗?

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davit:

    感谢您的回复。 我找不到英文版数据表 PI-3V3-B4。 是的、这是一个电源模块13-380V 直流至3.3V/200mA。 PI-3V3-B4的实现如下所示,请参见  。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Davit:
    我们观看了培训视频、但客户不喜欢窃取地球功率或使用具有负载的并联电阻器。 他们最关心的是如何不让 LED 闪烁可见。 您是否有其他方法可以解决潜在问题、或者 EVM/参考设计可以分享给客户进行评估?

    谢谢。
    Allan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Allan、

    LED 关断期间的电流消耗必须足够低、以免导致闪烁。 这取决于 LED 本身。 您必须使用一系列 LED 进行测试、以便对设计建立一定的信心。 与另一个 LED 相比、非中性设计是否适用于一个 LED 并不容易、因为一个 LED 在关断期间可能闪烁、但另一个 LED 不会闪烁。

    有没有理由不喜欢从地球偷东西?

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davit:

    注意到。 他们不喜欢从地球上偷东西、因为在某些地方、插头可能无法连接。

    此致、

    Allan