This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:有关 PWRON 引脚的问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669992/tps65910-question-about-pwron-pin

器件型号:TPS65910

您好!

为 PMIC 供电后、下拉 PWRON 引脚、PMIC 的所有电源将打开。
问题是我们没有外部上电键或信号、因此 PWRON 引脚会持续下拉。
下拉时、PMIC 的电源打开、然后返回到关闭(被视为长按关闭)
下拉 PWRON 引脚并释放它将保持 PMIC 的电源开启。
我对如何改善上述现象有疑问。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    将 PWRHOLD 置为有效也可以启动器件。 数据表中的图6-1显示了右上角针对上电条件的内部逻辑。 如果使用该值、则可以将 PWRON 保持悬空。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道有两种方法可以控制 PMIC 的运行、即使用按钮通过 PWRON 引脚控制、或不使用按钮时通过 PWRHOLD 引脚控制。
    它似乎在那里。

    我只想确认以下项目。
    测得 PMIC 输出功率的 RTC LDO (VRRTC 引脚)输出比1.8V 高1.95V。
    确保输出正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS Yang、

    已确认:VRTC = 1.95V 正确且可接受。

    由 VRTC 提供的 BOOT0、BOOT1和 OSC32KIN 引脚的输入电压范围为:1.65V < VRTC < 1.95V
    这显示在数据表的第11页的"建议运行条件"中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian Berner、

    我从数据表中检查了以下电压范围。
    另一个电压几乎是正确的电平、但 VRTC 电压很高。
    它是否在 PMIC 内部设置?