This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找 ADUM6132的替代组件

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669882/looking-for-an-alternate-component-of-adum6132

主题中讨论的其他器件:UCC21520

尊敬的团队:

如果 TI 有 ADUM6132的替代产品、您能不能再提出建议

  

感谢您的建议。

提前感谢您的参与、  

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    很高兴听到您的声音!

    您是否了解过 UCC21520? 如果您可以为我们提供有关如何使用此器件的更多详细信息、我们可以帮助我们推荐替换件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在寻找具有集成隔离式高侧电源和直流/直流转换器的隔离式半桥驱动器(IGBT)

    您可以在下面看到一般概念:

    请告知 TI 是否有产品可供选择,谢谢。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    了解一下 UCC21520。 您可以执行类似的操作来添加附加功能。

    www.ti.com/.../UCC5390SCDEVM-010

    UCC21520具有4A/6A 栅极驱动能力、因此您无需使用所有外部缓冲器、等等、可满足 ADUM 需求。

    如果您需要其他信息、请告知我们。