This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:电压骤降问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668028/lm2937-voltage-dip-issue

器件型号:LM2937
主题中讨论的其他器件: LM317

您好、E2E、

我们的客户将 LM2937用于大规模产品。
器件中存在输出电压产生压降的个人。
请参阅随附的文件。

电压骤降周期和抖动宽度不恒定。
ΔV μ V 约为1.8mV。

请告诉我您的意见。

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../0714.LM2937_5F00_Voltage-dip.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    从附件 pdf 中可以看到、压降看起来是3mV。 示波器设置为10mV/div。 您是否在电路中用箭头标记的点测量电压?

    您在哪里测量的电压骤降为1.8V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。
    >>您是否在电路中用箭头标记的点测量电压?
    是的。

    >>您在哪里测量的电压骤降为1.8V?
    我错了、它是1.8mV。
    在测量波形中心的示波器光标时、ΔV 为1.8mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    ΔV = 1.8mV 是一个非常小的输出变化、只有5V 输出电压的0.036%。 这在具有大量裕度的输出容差范围内。 客户是否担心输出电压变化为1.8mV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    请参阅您的另一篇文章 :e2e.ti.com/.../662964
    您的问题将在该帖子中得到解答。 我将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >>客户是否担心输出电压变化为1.8mV?
    当然。
    该输出用于传感器电源。 传感器输出取决于电源电压。 传感器输出由运算放大器放大。 对于运算放大器输出而言、电压骤降非常明显。

    为什么 LDO 输出在空载时发生抖动?
    是否可以进行改进?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan 不会回复。
    你对他也一样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    这并不罕见。 我已经在其他稳压器(例如 LM317)中看到过这种情况多次。 这可能是爆音噪声或其他噪声。

    如果噪声是如此大的问题、则不应将稳压器的输出用作传感器电源。 请记住、稳压器不是电压基准。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai。

    AcGuy、您好。

    我同意 Kai 的说法、即您的应用需要电压基准。 电压稳压器有时用作廉价基准、但线性稳压器在多个参数中的性能与电压基准不同。

    电压基准具有:更低的噪声、更小的输出电压容差以及更小的温度和老化引起的变化。

    有关噪声源的更多信息、您可以阅读此应用手册:
    www.ti.com/.../slva043b.pdf

    TI e2e 电压基准论坛链接:
    e2e.ti.com/.../216