This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38690:稳定性和输出电容器 ESR

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668643/lp38690-stability-and-output-capacitor-esr

器件型号:LP38690

我有一位客户 正在使用输入电压为6.6V、来自400kHz 开关电源且输出电压为5.0V 的 LP38690。  它们在  输入端使用4.7uF 陶瓷电容器、 在  器件的输出引脚处使用4.7uF、0603、在距离0.025英寸宽的走线一英寸的负载处使用47uF、1210。 此外 ,负载线上还有大约0.1 μ F 和几个100 pF 的散射。 输出负载电流在 20mA 和450mA 之间变化。  我有  他们使用的陶瓷电容器的 ESR 曲线。  

客户 想知道该 LDO 在此配置中是否稳定。 4.7uF 输出电容器的 ESR 曲线显示 、400kHz 时的 ESR 超过100m Ω、而47uF (一英寸远)显示 ESR 约为20m Ω   。数据表将指示这不是问题、因为它要求 ESR 范围为5 - 500 m Ω。   请确认。   

如果此电路不能正常工作、请建议更改4.7uF 和47uF 电容器的电容器、以在整个负载范围内实现稳定性。  

谢谢、AFA 的 John Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    LDO 数据表中指定的 ESR 范围适用于电容器的谐振频率。 这将是 ESR 曲线上的最低点。 请记住、布线电阻会计入 LDO 看到的总 ESR。

    由于听起来您已经制作了电路板并很好地理解了预期的瞬态、因此确定电容器选择是否足以满足应用需求的最简单方法通常是测试瞬态响应。 如果您执行最坏情况的瞬态并观察输出轨的响应、瞬态响应的幅度是否可接受? 输出上是否有太多的振铃?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    LP38690未显示良好的输入电压纹波抑制。 这是 LDO 的典型情况。 因此、使用开关馈送输入可能会产生问题。 我建议在开关和 LP38690之间使用 π 型滤波器、如下所述:

    e2e.ti.com/.../669266

    对于输出电容器的 ESR、LP38690并不重要。 但请注意:当并联具有极低 ESR 的电容器时、可能会产生较大的谐振、从而产生尖峰和极高的阻抗最大值。 在出现无阻抗最大值的频率下、不再有任何去耦! 这在快速电路中可能非常关键、并可能导致不稳定。

    为了避免这些谐振、应在这些低 ESR 电容器之间的某些连接中插入小电阻、无论是在电源线路中还是在接地连接中。 为此、我使用0R22/0805电阻器。 其理念是使一些大写字母"失败者"。 但仅在电容的 ESR 不重要的情况下才会执行该操作。

    在过去的美好日子里、用于去耦的电原体至少部分发挥了这一作用、这些电容器的非电化 ESR 发挥了这一作用。 另一个好主意是将低 ESR 电容器(例如0805)与电解电容器并联。 然后、两者都有、低 ESR 电容器的低电感和电解电容器的 ESR。

    当然、您还可以在电源线中的去耦电容器之间添加串联电阻器、并通过这种形式的 RC 滤波器。 然后、您将具有额外的滤波和避免谐振。

    Kai