This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3965:LP3965EMP-ADJ/NOPB 器件布局指南

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669326/lp3965-layout-guidelines-for-the-lp3965emp-adj-nopb-device

器件型号:LP3965
主题中讨论的其他器件:LP3962

您好!

在哪里可以找到 LP3965EMP-ADJ/NOPB LDO 的布局指南或布局示例?

此致、

Prachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prachi、

    我们在当前数据表修订版本(SNVS066H)的第11页的 PCB 布局部分中提供了布局指南。 其他部分提供了更多信息、以提供有关特定主题的更多信息、例如电容器位置或热效应注意事项。

    通常、对于任何 LDO、我们建议将输入和输出电容器放置在尽可能靠近其各自引脚的位置。 建议在输入/输出和 GND 之间不使用过孔连接电容器。 由于 GND 平面是 LDO 的主要散热器、因此建议在您的应用中使用尽可能大的 GND 平面。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prachi、

    在数据表中、我在这里找到了:

    "应该注意的是、在对内部接地层进行"过孔"的应用中、已经出现了稳定性问题
    用于 LP3962/5 IC 的接地点以及输入和输出电容器。 这是由造成的
    这些节点处的接地电位会因电流流流过接地层而发生变化。 使用单个
    稳压器的点接地技术及其电容器解决了该问题。"

    嗯、我不会采用这个稳压器...

    Kai