This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM350-N:负用

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668739/lm350-n-negative-use

器件型号:LM350-N
主题中讨论的其他器件:LM317TPS7A33

在 uA7805数据表中、您可以使用浮动负电压将7805作为负稳压器、方法是将其输出端接地、并将7805的接地端用作输出端。  LM317 LM350型稳压器是否同样适合可调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您应该能够将相同的应用应用应用于其他器件、因为工作原理是相同的。 请记住、我们确实有专为负电源轨设计的 LDO、这些 LDO 在您参考的器件发布时不可用。 例如、TPS7A33是1A 负电压稳压器。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    可以、如下所示:

    avecircuits.blogspot.de/.../voltage-regulator-with-lt1086.html

    Kai