This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:用作倍压器时、FC 连接到哪个节点以选择更高的开关频率?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670588/lm2660-when-used-as-a-voltage-doubler-to-which-node-is-fc-tied-in-order-to-select-higher-switching-frequency

器件型号:LM2660

典型的方法是将 FC 连接到 V+以选择更高的开关频率。  但是、当该器件用作倍压器时、V+是输出、而不是输入。  考虑到拓扑结构发生了变化、创建倍频器、V+是否仍然是应连接到哪个 FC 的节点?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您仍然需要将 FC 连接到 V+引脚以选择更高的频率。