This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90240:MON[x]和 EN[x]相关性

Guru**** 2596595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669134/ucd90240-mon-x-and-en-x-dependence

器件型号:UCD90240

您好!

我有一位客户希望监控与其启用的不同电源轨。

它们有24个电压轨可供监控、并将启用其中的18个电压轨。 因此、对于 MON[0:17]和 EN[0:17]、它们都直接相关并监控/启用同一电源轨。

但是、问题在于剩余的6个电源轨。 他们将使用 MON[18:23]来监视它们、但希望使用 EN[18:23]来启用完全独立的稳压器。 不过、Fusion GUI 仅允许您设置24个电压轨。 因此、在 GUI 中、我们可以为 MON[0:17]/ EN[0:17]生成18个电压轨、然后为 MON[18:23]生成另外6个电压轨、但我们无法为 EN[18:23]生成额外的6个电压轨。

是否可以独立配置 MON[x]和 EN[x]? 如果是、如何通过 GUI 上的24轨限制来实现这一点?

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    MON 和 EN 完全独立。 用户可以使用 GUI 进行自己的组合。
    GUI 按数字顺序分配 MON 和 EN 引脚、用户只需再次单击分配的 MON/EN 引脚(它是一个超链接)即可选择自变量引脚选项。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    很抱歉耽误你的跟进。 感谢您澄清我的理解、我还有一个问题。

    如果我在工具中配置一个电压轨以监控一个电压但启用一个不同的电压、是否存在任何问题? 我有点担心会发生一些"原因和影响"。 例如、如果我们在工具中配置电源轨#1以监控/启用不同的电源轨、然后说我们禁用电源轨#1、电源轨#1是否仍会监控电压?

    我希望这是有道理的。

    此致、

    Ryan Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    这不是常见的用例。 无论 EN 如何、器件始终监控输入。 但是、当监控电源轨发生故障时、如果设置了适当的故障响应、器件可能会关断 EN。 您必须仔细了解计划执行的操作。

    此致

    Yihe