This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:SDA、SCL 和 GPOUT 偏置电阻器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670501/bq27426-sda-scl-and-gpout-bias-resistors

器件型号:BQ27426

您好!

我们希望将此监测计与保护 IC 一起放置在嵌入在211mAh 电池中的非常小的 PCB 上。 DS 建议 SCL 和 SDA I2C 线路上的1MEGohm 电阻器接地、并暗示 GPOUT 不应悬空。 当电池连接到系统时、所有这些线路都正确端接、但当电池组装并发货以集成到产品中时、这些线路将不端接。

将这些电阻器添加到此小型电路板将导致电路板需要更大。 这三个信号是否有必要、或者是否可以在连接到系统之前保持悬空?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    只要它们将连接到系统中、它们就应该是可以的。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还收到了此处提供的这些信息、以结束对该问题的回答。
    "I2C 线路是关键的线路。 如果它们悬空,则 I2C 引擎锁定的可能性很小。”