This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:适用于非 PFC 整流交流输入?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670567/ucc256301-suitable-for-non-pfc-rectified-ac-input

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC256304

我有一个高达30 VDC 45W 的高电压应用、该应用可能受益于 UCC25630x 等 LLC 转换器。  我看到的应用手册和 EVM 都面向具有相当稳定直流的功率因数校正(PFC)前端、但我想知道 LLC 是否可以使用整流60Hz 交流波形和大容量电容器。  波形的峰值和谷值电压相差约50V、峰值范围为~350至~500V

我已经看到一个分析表明该 LLC 很好地抑制了交流线路频率、因此我认为我可以摆脱这种情况。  但是、在我购买 EVM 之前、我希望得到一些确认。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerrit、

    感谢您关注 UCC256301。 是的、您可以使用 UCC25630x 设计一个直接由交流输入供电的 LLC 转换器。 如果我可以提出建议、UCC256304的 BLK 引脚上的迟滞比 UCC256301更严格、并且可能更适合整流交流输入。


    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的快速响应、Ben! 我肯定会使用'304。

    Gerrit