This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:TPS2113输出振铃

Guru**** 2766455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670358/tps2113a-tps2113-output-ringing

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件:TPS2113

当 Vin1 (V_5V_S)掉电时、TPS2113的 OUT (V_BAT_4V)上存在导通。

TPS2113中的正常情况。

客户正在寻找 VSENS 电平上的电压开关 OUT=IN1/IN2相的解决方案。

TPS2113是一个好解决方案、还是应该针对此类应用回顾另一个解决方案?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当 VIN1 "断电"时、电源是否与电路板本身断开连接? 此外、在此测试期间是否使用了长电缆? 可能是 VIN1上的电流变化导致 VIN1上的电压由于导线的电感而上升。 这种电压上升将达到 VSNS 阈值、器件将改回到 IN1。 对于 IN1、是否可以在电路板上使用更高的电容再次运行测试? 这将使电缆的电感无效。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius