This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60241:最低输出电流要求

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670540/tps60241-minimum-output-current-requirements

器件型号:TPS60241

我有一个关于 TPS60241的问题、我想知道您能否为我提供帮助。 在数据表中、器件看起来可以在空载的情况下工作、但在评估板文档中、它指示需要12mA 的最小输出电流。 在我的应用中、我正在寻找能够提供极低至几 mA 电流的5V 电压轨、60241是否适用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它支持空载。 我认为用户指南的作者意味着保证的最小满负载电流为12mA。 请参阅数据表 EC 表以及图14。 希望这些信息能得到澄清。