This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:评估板原理图混乱、未指定地址

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220EVM-744, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669984/bq27220evm-744-eval-board-schematic-confusing-addresses-not-specified

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

 BQ27220EVM-744用户指南中的标签与电路板上显示的标签不匹配。  没有 VSS 连接、并且连接器标签不与各自的对应器件对齐。  例如、第2.5.2节中将 J5列为 I2C 端口、而在电路板和图中、I2C 端口显示为 J1。  实际上、所有连接器似乎都没有对齐。

我提出这个问题的原因是、如果我将接地连接到 PGND (引脚列表中未对其进行寻址、因此我猜测)、那么我最终得到的 I2C 地址为0x55、而不是所述的0xAA、这似乎表示发生了反相。  您能否解释如何正确连接评估板并验证预期的 I2C 地址是否为0xAA?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jefferey、
    提到的 VSS 实际上应该是 PGND。 显示0x55的监测计并不意味着您的连接错误。 只要您能够使用 bqStudio 与器件通信、您的设置就正确了。
    但愿这对您有所帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我本应该更清楚。 我使用 I2C 与电路板通信。 使用0xAA 作为地址不起作用、但0x55 (0xAA 的逻辑反相)起作用。 这让我认为某些东西是向后连线或错误标记的。 我在微处理器上确实将 PGND 接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我开始怀疑答案在我这边、我意识到0xAA 也被移位了0x55、所以这可能是真正的问题。  我将进一步深入探讨、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我已经清除了所有这些问题、也许您可以帮助我解决我面临的更根本的问题。 当我读取 OperationStatus 寄存器时、它表示器件当前处于非密封状态、但没有完全访问。 然后、我向控制(0x00)寄存器发送两次0xFFFF、并读操作状态回器件仍然没有完全访问。 还有其他需要的东西吗? 我需要设置设计容量、配置此器件似乎相当复杂...

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jeff
    您是否有 bqStudio 和 EV2300来检查监测计。 这将有助于评估器件。 Bqstudio 有一个单击按钮、用于发送完整的访问命令对。 使用 EV2300发送命令时、您可以嗅探通信线路、以确定如何发送命令。 代码和0xFFFF 应一个接一个地发送、这样才能正常工作

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,但我不想使用软件,我想将编程与微控制器集成。 遗憾的是、文档非常不清楚、所以我只能猜测答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    我了解需要与您的 UC 进行编程。 我之所以使用我们的工具、是因为您可以看到命令的正确发送顺序、然后这将作为指南、帮助您在系统中实施该工具。
    谢谢
    Onyx