This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:电池电量读数随机波动

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, EV2400, BQSTUDIO, BQ27542EVM, BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670137/bq27421-g1-battery-level-reading-fluctuates-randomly

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOBQ27542EVMBQ27426GPCCHEM

您好!

我的项目使用 BQ27421-G1电量监测计。 但我遇到了读数问题。 以下是我使用的参数。

FG_Design_Capacity 0x0578 /**

FG_Design_energy 0x143C /**

FG_TERMIN_VOLTAGE 0x0BB8 /**

FG_Tape_Rate 0x366 /**

 从 BQ27421-G1读取的电池 SoC 会显示意外行为。 它显示了30%的 SoC、并且 SoC 在1分钟内突然变为0%。  有人能就此问题提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anjaly

    您是否有 bqstudio 和 EV2300或 ev2400来连接您的板、请查看您是否观察到相同的行为? 是否设置了电池检测标记以确保监测计检测到电池?  

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用 bqstudio 和 ev2400进行了测试。 我使用的电量监测计是 BQ27542EVM。 我在 bqstudio 中给出的设置是
    设计容量1400
    设计能源5180
    但我找不到输入锥率的选项吗? 是否有任何选项可以输入相同的内容。
    我得出的结果是:当 bqstudio 显示64%的读数时,我的自定义设备仍然显示0%。 问题可能出在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjaly、
    我很困惑。 bq27542或 bq27426有问题吗? 在某些情况下、这两种不同的器件类型具有不同的参数命名法。 例如542没有锥形速率、而是锥形电流。

    如果您要引用 bq27426、则需要确保器件上的默认 chem ID 与您的单元格匹配良好、即运行我们的在线也是 gpcchem。 如果匹配、则需要按照 EVM 快速入门指南中的定义配置参数(是否已查看此文档?)。 请严格按照说明操作,如果电池匹配良好,您将使系统正常工作。
    谢谢
    Onyx