This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS51200:常见问题解答

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670555/faq-tps51200-frequently-asked-questions-and-answers

器件型号:TPS51200

一般问题:

问:TPS51200支持哪些类型的 DDR?

答:TPS51200支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LP DDR3 (低功耗 DDR3)和 DDR4。

 

Q:如何计算 TPS51200上的功率耗散。

答:TPS51200是一款线性稳压器、VLDOIN 电流等于 VO 电流。 TPS51200器件上的功率耗散可通过以下公式计算得出:(VLDOIN-VO)*Iout。

以 DDR4应用为例。 VDDQ 电压为1.2V、VTT 为0.6V、VTT 电流为1A、因此 TPS51200的功耗为(1.2V-0.6V)*1A=0.6W。

 

问:  TPS51200是3A LDO 稳压器、我可以使用 TPS51200来支持3A 连续直流电流吗?

答:我们不建议使用 TPS51200长时间支持3A 连续直流负载。 在功率耗散较大的情况下、器件将被加热、VO 电压偏差可能超出 DDR 规格。 有关安全的直流负载电流、请参阅数据表第7页的负载调节曲线。

 

问:什么是 REFOUT 容差?

A:电流为+/-1mA 时、REFOUT 容差为+/-12mV。 该规格可在数据表规格表中找到。

 

问:EN 引脚电压是否可以高于 VIN 电压?

A:否、EN 引脚电压应随时等于或低于 VIN 电压。 此信息可在数据表第9节(电源相关建议)中找到。

 

原理图相关问题:

问:如何检查原理图是否正确?

答:我们建议遵循数据表第8节(应用和实施)提供的参考设计。 以下是需要注意的关键事项。

  • VLDOIN 使用的电容器最低为20uF、VO 使用的电容器最低为30uF。 VLDOIN 和 VO 电容值没有最大限制。
  • 对于 VIN 引脚、请使用介于1uF 和4.7uF 之间的电容器。
  • 建议为 REFOUT 引脚使用一个0.1uF 电容器。 如果 DDR 侧需要 REFOUT (VREF)电容器、请将总电容保持在1uF 以下。

 

问:是否应在 VOSNS 引脚和输出之间添加 RC 滤波器?

答:如果布局中的 VOSNS 迹线在布局中非常长、建议在 VOSNS 引脚和输出之间添加 RC 滤波器(或占位符)、以滤除耦合到迹线的电势噪声。 如果布局中的 VOSNS 迹线短路并远离噪声、则不需要 RC 滤波器。

 

问:如果不使用 REFOUT 信号、REFOUT 引脚是否可以断开?

A:否、REFOUT 引脚不能打开。 当 REFOUT 引脚断开时、VO 电压可能不稳定。 建议为 REFOUT 引脚使用一个0.1uF 电容器。

 

问:EN 引脚上是否有内部上拉或下拉电阻器?

A:EN 引脚上没有内部上拉或下拉电阻器。 EN 引脚不能悬空、必须从外部下拉以关闭器件、或从外部上拉至高电平以打开器件。

 

问:如果不使用 PGOOD 信号、如何处理 PGOOD 引脚?

A:PGOOD 引脚是一个开漏引脚、不建议将其保持断开状态。 建议通过上拉电阻器连接到 VIN。 允许接地。

 

问:我是否应严格遵循数据表图19和20中的启动和关闭时序?

A:建议使用数据表图19和20中的时序。 在图19中、还允许在上电期间早于 VIN 开启 VLDOIN、并在断电期间早于 VLDOIN 关闭 VIN。 请记住、EN 引脚电压不应在任何时候超过 VIN 电压。

 

布局相关问题:

问:数据表上是否提供布局指南?

答:是的、数据表第10节提供了布局指南。 请遵循该指南以获得更好的性能并避免出现任何意外问题。

 

问:如何在布局中连接 TPS51200散热焊盘、AGND 引脚和 PGND 引脚?

A:散热焊盘用于在 TPS51200上散热。 建议通过多个过孔将散热焊盘连接到电源接地铜平面。 将 AGND 引脚和 PGND 引脚直接连接到散热焊盘。

 

问:VTT 电容器应位于布局中的什么位置?

答:需要在靠近 TPS51200 VO 引脚的位置放置至少一个10uF 电容器。 其他 VTT 电容器可放置在 TPS51200侧或 DIMM 侧。