This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217C 正在从 USB 引导、但不会从 AC 引导。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65217CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670113/tps65217-tps65217c-is-booting-from-usb-but-not-booting-from-ac

器件型号:TPS65217

Hei、

我有一个基于 BeagleBone Black A5的板。 当我在交流输入上使用5V 电压为 PMIC 供电时、电路板可正常启动。 当我尝试在 USB 输入端使用5V 电压为 PMIC 供电(移除交流引脚上的5V 电压)时、它不会加电。 我在施加 USB 电源时测量了 Sys 引脚上的电压、请参阅下图。

但是:如果我首先通过向 AC 引脚施加5V 电压来为 PMIC 上电(这会使电路板启动)、然后向 USB 引脚施加5V 电压、然后移除 AC 引脚上的5V 电压、则电路板保持启动状态、这意味着它从 USB 引脚获取电源。 这可能表明 USB 引脚上的浪涌有一些问题、但我不确定。  

我有一个电源连接到 VBAT 引脚、但在这些测试中、这个电源被关闭、这意味着 VBAT 引脚上只有一些电容。

有什么建议吗? 提前感谢!

此致、

Robert G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    USB 输入的电流限制低于交流输入。 交流电默认为2.5A、而 USB 默认为500mA、启动电流似乎超过500mA。

    这在 PMIC 中的寄存器0x01中定义、其中寄存器将在下电上电后始终复位为默认设置。

    此电流限制适用于从输入引脚到 SYS 引脚的电流限制、如数据表的图10所示。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复! 是否仍然可以提高 USB 上用于引导的电流限制? 如果不是、您是否知道此问题的任何其他修复?

    此致、
    Robert G.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、为什么 PMIC 仅尝试一次将 USB 电源路由到 SYS? 当我插入 USB 线缆时、PMIC 尝试将 USB 路由到 SYS、但在大约 50ms (如图所示)、但它永远不会再次尝试启动。 这种行为是否符合预期?

    此致、
    Robert G.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    当 SYS 被连接至 USB、在 DCDCx 转换器和 LDOx 稳压器启动前、有一个50ms 的去毛刺脉冲。

    当 DCDCx 转换器打开时、您会看到电压快速下降。 这是去毛刺脉冲周期结束后的过流故障。

    您说您的设计"基于 Beagle Bone Black "。 您是否对原始设计进行了任何可能会产生高于预期浪涌电流的更改?
    您是否有可以分享的原理图?

    看起来 USB 电压下降得相当远(几乎下降至4V)。 这将超出 USB 规格(最小4.5V)、但不应导致 TPS65217器件中的 UVLO 故障(~3.3V + 200mV)。 因此、故障必须是由过流造成的。 通过将 OCP 增加到500mA 以上来降低 USB 线路负载不是一个好主意、因为这样您就会遇到 UVLO 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复!

    是的、电路板基于 Beagle Bone Black、但电路板上还有一些额外的电路、消耗的电流大于 BBB。 这可能会触发过流。

    为什么 PMIC 不会多次尝试将 USB 应用到 SYS? 是否有办法使 PMIC 重试? 如何使 PMIC 脱离过流跳闸状态? 功率循环还是按钮是唯一的方法?

    此致、

    Robert G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    另一个选项是将 nRESET 引脚拉至低电平、然后释放高电平。

    这是 TPS65217CEVM 上的一个单独按钮。 我相信这也是 BBB 上的按钮。

    在 nRESET 释放为高电平后、TPS65217将等待1s、然后再尝试重新引导。