This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60151:详细说明了0~10mA 负载的效率数据

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670329/tps60151-the-detail-efficiency-data-of-0-10ma-load

器件型号:TPS60151

大家好、

我的客户要求提供0~10mA 负载的详细效率数据。

请帮帮我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否会建议您的客户参阅 TPS60151EVM 用户指南(链接如下)?

    www.ti.com/.../slvu268

    图1显示了低至1mA 负载的效率曲线。 您知道在空载时效率将为0%。

    谢谢、
    Youhao