This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:TPS61194-Q1原理图检查

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669700/tps61194-q1-tps61194-q1-schematic-check

器件型号:TPS61194-Q1

尊敬的

  `s 客户的设计是 TPS61194-Q1、如下图所示、Vout=9V、它 能正常工作吗?  

e2e.ti.com/.../ARD_5F00_MAIN_5F00_BOARD_5F00_REVE-_5F00_-06-Panel-.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    Vin (最小值-典型值-最大值)的范围是多少?
    输出电压(最小值-典型值-最大值)的范围是多少?
    由于 Vout 低于12V、Vin 引脚轨是否与输入到升压分离? 或者、还有其他原因吗?

    需要注意的一点是、我们不建议使用低于4.5V 的升压输入电压、因为器件未针对此进行优化。 如果 Vin 低至3.9V 而不是12V 的唯一原因是输出电压电平、那么可能更好的选择是查看 SEPIC 拓扑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    输入电压的范围是多少(最小值-典型值-最大值)?->3.6V、3.9V、4.7V
    输出电压(最小值-典型值-最大值)的范围是多少?->8.1V、9V、10.2V
    由于 Vout 低于12V、Vin 引脚轨是否与输入到升压分离? 或者、还有其他原因吗? -->是的,原因 Vout 低于12V。

    是4.5V 输入电压用于 MOSFET 的 IC 工作电压还是栅极驱动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Vin 引脚用于栅极驱动、也用于 LDO 模拟块。

    VIN 输入范围太低、不符合器件规格。 如前所述、我们不建议在正常工作范围之外使用器件、因此一种选择是增加 Vin 以使最小 Vin 高于4.5V 阈值、另一种选择是使用12V 并改为使用 SEPIC 拓扑转换器。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您提供信息。
    我想知道、如果我将输入电压与输入电压(12V)和升压(3.9V)分开、它能否正常工作?

    谢谢。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有单独的输入电压和升压输入没有问题、但未对低于4.5V 的器件进行验证、因此我们无法保证器件正常运行。 LED 可能会亮起、但就器件的性能而言、我们不能说是因为它的运行超出规格。