This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 OCP

Guru**** 2449350 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670494/ucc28180-ucc28180-ocp

器件型号:UCC28180

您好!

是否计算了低压线路和高压线路输入电压的峰值电流限制? 谢谢

此致、

Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    感谢您关注 UCC28180。 在稳态运行期间、升压拓扑中的最大峰值电感器电流出现在最小输入电压下。 对于同时支持低压线路和高压线路运行的 PFC 升压设计、您需要根据低压线路上的预期峰值电流来调整感应电阻器的大小。

    如果使用高压线路运行时的峰值电感器电流计算感测电阻、则转换器在尝试低压线路运行时会跳变过流阈值。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    UCC28180的 PCL 是否会限制低压线路的浪涌电流? 请您回答我的问题。

    此致、
    Alvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    PCL 更适用于加载的 PFC 超出其预期最大输出功率的情况。

    为了限制浪涌、我建议使用 NTC 来限制浪涌电流、并使用从二极管电桥连接到输出的旁路二极管。 NTC 电阻起初会很大、因为它很冷、并且随着您开始开关、NTC 会变热、NTC 的电阻会下降。 旁路二极管将防止大浪涌电流使电感器饱和、并且仅在输出电压低于整流输入时在启动期间正向偏置。

    UCC28180EVM (RT1和 D2):www.ti.com/.../sluuat3b.pdf 上也使用了这种限制浪涌的方法

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    谢谢先生! 您会大有帮助。

    此致、
    Alvin