This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:多波电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54339, BQ24773, TPS2372, PMP11254, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670446/tps2372-multipble-voltages

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS54339BQ24773PMP11254TPS23751

您好!

我有一个需要由 POE (24W)提供源的新项目。 我需要三个内部电压12V6 (电池充电)、3V8和3V3。 我将查看 TPS2372、bq24773和2次 TPS54339。  
是否 有更好(更便宜)的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    如果您在寻找24W PoE PD、这将是符合 PoE 标准的2类 PD。 我推荐使用 TPS23751、这是一款低成本2类 PD。 PMP11254将是 PoE PD 侧的最佳12V 解决方案。

    对于负载点、我建议查看我们的 TI 参考设计(如下所示)。 此外、您可能还想在 BQ 和 DCDC 论坛中查看其最新、最实惠的控制器。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!