This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62233DRYR -开关稳压器所需的最小输入

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS62821, TPS62801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669627/tps62233dryr---minimum-required-input-for-the-switching-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS62088TPS62821TPS62801

我在 跟踪系统的设计中使用了 TPS62233DRYR 开关稳压器。 在中、最大电流消耗约为250mA。

根据数据表、该稳压器需要 Vout+1伏作为500mA 的输入电压 Vin。

现在、我们计划将单节锂聚合物电池(3.7V)连接到输入端。

请提供有关稳压器所需最小电压范围的信息、以获得最小2.8至3V 的输出范围、从而提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪卜林

    您 所指的 Vin > Vout+1V 是一种测试条件。 您可以使用第8.4.4节中的公式计算设计的最小输入电压。 对于此公式、您应该对 Rdson 使用850 Mohms。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dibin:

    Nick 正确回答了为什么以这种方式编写"建议运行条件"表:此器件具有较高的 Rdson、因此不能满足某些较高电流、较低压降应用的要求。 请告诉我们是否仍有关于此主题的一些问题。

    此外、我们还推出了较新的 TPS62821、该器件可提供更低的压降性能。 如果您可以接受 BGA/WCSP 封装、我们还提供非常小的 TPS62088和 TPS62801。