This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电池电压较低时的电源

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76920, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670500/bq76930-power-with-low-battery-voltage

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76940

您好!

如果电池组电压降至为 bq76930供电所需的电压以下、是否可以从外部为芯片供电、从而允许电路为电池充电?  我看到过控制 FET 采用共源配置的设计、因此可以通过 FET 的体二极管从外部为电路供电。  对于 bq76930所需的 FET 连接、情况似乎并非如此。

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    bq76930不能为与电池分开的部件供电。 如果您使用高侧开关和该系列的5节电池(bq76920)、您可能会从充电器向 BAT 和 REGSRC 提供补充电源、以评估电池的状况并确定是否允许充电。 使用 bq76930或 bq76940时、BAT 和 REGSRC 引脚不足以为器件供电、VC5X 和 VC10X 也是必需的电源引脚并连接到电池。 为这些引脚供电会导致电池输入端出现偏置问题、并可能导致电池出现意外的泄漏电流。