This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650充电异常

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670325/bq24650-bq24650-charge-abnormal

器件型号:BQ24650

你(们)好   

我的客户使用了 BQ24650、遇到以下一个问题、

4分钟后充电,当 Vbat 达到4.079V 时,它停止充电,电池电压达到3.45V,重新充电到4.079,I 分钟后它停止再次充电,然后 Vbat 降至3.45V,然后按照此周期进行操作。 详细信息请参见下面的波形。

顶部波是 Vbat、底部是充电电流波。

感谢 您的分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    电池电压是在哪里测量的? 如何连接电池?  

    看起来这可能是由线路阻抗引起的。 压降基本上是布线+导线两端的 IR 压降。 施加电流时、FB 引脚上的电池电压是电池电压为4.079v 超过电池稳压电压时的电压。 因此、充电终止。 当未施加电流时、VFB 引脚上的电压降至重新充电阈值以下、从而恢复充电。