This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:+ BQ51013BRHL 在低 Qi 充电翻转时具有高 IQ

Guru**** 2598455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25121A, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670165/bq25121-bq51013brhl-high-iq-when-low-qi-charging-flied-occurs

器件型号:BQ25121
主题中讨论的其他器件:、 BQ25120A

您好!

我将 BQ51013BRHL 连接到 BQ25121、为正在工作的器件的电池充电。

我发现、当电路板从 Qi 充电平台缓慢移除时、 会导致 BQ25121中的 Iq 增加到高达1mA。
然后、如果我将其放回 Qi 充电器并快速移除、问题就会得到解决。
似乎 Qi 充电器的低电压或低转换率会导致 BQ25121干扰。

是否有权变措施来防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajgoro,

    我猜、这与您在运输模式下报告的另一个问题有关。 权变措施是使用 BQ25121A 或 BQ25120A 来解决此问题。

    另一种尝试的权变措施是在拔下 VIN 之前禁用 VINDPM 并将 VBATREG 降至3.6V。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、我真的不知道用户何时将器件从充电器上移除。
    嗯、似乎我必须处理我现在拥有的内容、并为下一批处理获取 A 模型。