This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A -是否通过 LINEUV 引脚启用触发器?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670359/ucc2897a-ucc2897a---enable-trigger-by-lineuv-pin

器件型号:UCC2897A

尊敬的 E2E:

我知道我们可以使用 FET 作为开漏连接到 SS 引脚以控制启用/禁用转换器、但我的客户不希望添加额外的 FET 来处理此工作。

那么、我们是否可以通过从某个位置发出的3V3逻辑信号来直接控制 LINEUV 引脚以启用/禁用转换器?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、您可以将 LINEUV 拉为低电平、这将关闭转换器。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    再次确认当输入电压准备就绪后拉低时、是否会导致锁存问题?

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    将 LINEUV 拉至1.2V 以下会导致控制器"软停止"。
    这意味着开关占空比逐渐降至零、软启动 SS 电容器放电。
    没有闭锁。
    重新启用 LINEUV 后、转换器会重新启动软启动。
    这是否回答了您的问题?
    此致
    John