This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:如何设置 BQ25120A 的 ILIM、ISET、IPRETERM?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670238/bq25120a-how-to-set-ilim-iset-ipreterm-of-bq25120a

器件型号:BQ25120A

我正在使用 BQ25120A 开发可穿戴产品。

问题1)
我想在不使用电阻器的情况下将 ISET、ILIM、IPRETERM 3引脚直接连接到 GND。 我可以通过 I2C 设置寄存器中的值吗?

问题2)

我能否打开三个 ISET、ILIM 和 PRETERM 引脚?
我是否可以通过 I2C 设置寄存器值?

问题3)
我不使用 NTC、因此我想打开 TS 引脚。 我可以打开 TS 引脚吗?

谢谢、

Sunbae Yim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不使用 NTC、则需要在 TS 引脚上添加适当的电阻器。