This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:用于异相同步的 SYNC 引脚

Guru**** 2779365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670263/ucc2897a-sync-pin-for-out-of-phase-synchronization

器件型号:UCC2897A

您好!

我在数据表中看到、您可以连接其中两个器件之间的 SYNC 引脚、并使器件同步运行。

但是、客户在单个电路板上以大约相等的功率和占空比运行其中的两个器件。 它们希望异相同步、以最大限度地减小电流纹波。 是否有一种简单的方法来实现这一目标? 这两个器件的 SYNC 引脚之间是否存在某种延迟或反相电路?

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Bishop:

    应该可以执行您所要求的操作。 只需一个简单的数字延迟电路(单稳)即可将固定延迟(TSW/2)应用于一个器件生成的同步电路、然后再馈送到另一个器件。 请确保延迟的同步信号符合数据表中给出的有关最小/最大脉冲宽度的要求。

    谢谢

    Joe Leisten