This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:TPS55332-Q1最大占空比

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668910/tps55332-q1-tps55332-q1-max-duty-cycle

器件型号:TPS55332-Q1

大家好、

我的客户正在寻找输入7.5V、输出45V 的解决方案。

数据表显示最大占空比为70%。

在我看来、我们不使用 SYNC、而是使用 toffmin 进行计算。

如果我们设置较低的频率,我们可以得到 Dmax >84%。

请帮助您再次检查它吗?

谢谢。

BR

弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在两天内回复您。 请耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我们有更新吗? 谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在明天为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您将工作频率设置为大约300kHz、低于350kHz、则对于7.5VIN/45V 输出应用来说是可以的(7.5V 是 EVM 板上 L2的电压)。
    顺便说一下、您的负载电流是多少?