This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:bq25122/不使用降压转换器

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669435/bq25122-bq25122-use-with-no-buck-converter

器件型号:BQ25122
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

您好!

现在客户正在寻找具有 I2C 接口的线性充电器、但他们不需要集成降压转换器。 他们希望使用外部降压转换器来调节系统电压。

然后、您可以建议使用以下产品吗? 我建议将 bq25122用作线性充电器功能。

  • 请勿使用降压转换器、并将相关引脚 VINLS、SYS 和 SW 保持断开状态。
  • 通过 PMID 为外部降压转换器供电。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以通过 PMID 引脚为外部降压供电、但无需打开 VINLS 引脚、因为这是内部 LDO/负载开关输入、如果您想使用 LDO、可以将外部降压输出连接到此引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐英年、您好!

    感谢您的评论。 如果我们也不使用内部 LDO/负载 SW、我们是否可以保持打开 VINLS 引脚?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,是的,如果你不使用它,你可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、请在 SW 引脚上添加电感器、如果没有 VSYS、BQ25120A 将不工作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    如果客户不需要使用降压稳压器功能、则可能不想添加电感器。 您是否认为从 VBUS 或电池外部为 VSYS 供电是可以的?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    不需要、它们需要添加外部电感器。 谢谢、