This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532KTT:CSD19532KTT

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669656/csd19532ktt-csd19532ktt

器件型号:CSD19532KTT

您好,

  我正在尝试测试此器件型号 CSD19532KTT 的 RDS。

设置 Vgs=6V (直流)。 我强制200mA 电流消耗和测量电压。 使用公式"测量的电压/力电流" 、我可以计算 RDS (on)。  

下面的电路用于测试此情况。 您能否确认此程序是否正确、否则请为我提供正确的程序。

谢谢  

Anuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraj、
    我相信、当我们的特征评定团队测量电阻时、它们会将已知的电压偏置从漏极施加到源极、并测量流经 FET 的电流。

    但是、理论上、我看不到您的方法为什么不起作用的原因。 您是否尝试过此操作? 如果您获得的结果符合数据表规格、则您的方法值得信赖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您的重播。 我还没有对此进行测试。 如果在上述设置中将已知电压施加到漏源极、由于 RDS 非常低、因此 ID 电流将非常高。 在这种情况下、上述设置可能无法正常工作。 您能否分享 电压力和电流测量的测试设置详细信息。

    此致

    Anuraj NK

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    你是对的。 电流是恒定的、电阻的计算方法为测量电压 VDS/IDS。 数据表中指定了我们用于测量电阻的 IDS。 相信这个部件是90A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢