This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找一个可执行 RS 触发器功能和看门狗的 IC

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669681/i-am-looking-for-a-ic-which-would-perform-an-rs-flip-flop-function-and-watchdog

大家好、

我正在尝试开发一个系统、该系统允许我的微控制系统通过切换 GPIO (3V3)来关闭主直流/直流转换器以执行计划的断电序列、并通过按下按钮来关闭系统。

除此之外、如果系统处于打开状态、则执行看门狗计时器、如果系统在固定时间内未定期清洁、则会重新启动系统、这将是完美的选择。

请找到我要做的事情的草稿...

 

是否有可能有一个执行 RS +看门狗功能或某种类型的 IC?

我设计了一个带有晶体管和电阻器的 RS 系统(从3V3信号复位并通过按钮进行设置)、但它涉及到 PCB 中的大量空间...

非常感谢、致以诚挚的问候、

Carlos González í a。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    您似乎需要具有/MR (按钮等手动复位)和 WDI (看门狗)的复位 IC。

    我建议从 TPS382x 系列开始(有多种输出拓扑可供选择)。

    www.ti.com/.../tps3825.pdf

    如果您需要额外的可编程性、或者如果您需要用于复位和看门狗的单独输出、我们也提供这些选项。 提供反馈、了解这是否是您想要的。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:

    感谢您的回复、但我担心这不是我正在寻找的...

    我需要一个在不监控任何电压的情况下控制直流/直流使能的芯片。

    它将在按下按钮时启用直流/直流转换器、并保持此状态、无论按下或松开此按钮的次数如何。

    它应通过接收来自 uC 的3V3信号来禁用该直流/直流、并在再次按下按钮之前保持禁用该直流/直流。

    这是 RS/JK 触发器的经典行为。 我要做的特别事情是添加看门狗功能和要在12V 电压下供电的电路...

    我不知道是否有任何 IC 能够在单个芯片中实现所有这些功能...

    如果不定期施加脉冲、是否有任何芯片执行复位信号? 也许我可以将该芯片添加到我的电路中、以添加该看门狗功能...

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    对于单芯片解决方案、我们没有任何东西可以满足这些要求。 TPS382x 系列具有看门狗功能、如果不是定期触发、则会导致复位。 对于锁存行为、您必须添加外部电路并使用手动复位功能。 我们通过电路仿真来展示如何锁存电压监控器。 我们还创建了可在每次按下按钮时切换输出的按钮 IC、但听起来像是您需要按钮切换+锁存电路。 您可能需要将 RS/JK 触发器类型的器件与看门狗复位 IC 配合使用。 另一个问题是、我们的看门狗器件的最大输入电压约为6.5V。 因此、我不确定我们是否有适合12V 电压的解决方案。 我们可以创建一些东西、但同样、最大输入电压将约为6.5V、该解决方案需要多个器件和外部组件。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:

    Manu 感谢您的建议和 knoledge。 除了锁存电路外、我还将在您的 TPS382x 系列中实现外部看门狗。

    此致、