This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4970:LM4970最大输入音频

Guru**** 2609565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4970, TPA2028D1, TPA2029D1, TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670193/lm4970-lm4970-max-input-audio

器件型号:LM4970
主题中讨论的其他器件: TPA2028D1TPA2029D1TPA2015D1

您好!

我使用的是 LM4970、我已将 MIC 连接到它、但由于 MIC 输出较低、LED 强度较低。 因此、我打算使用 AGC 音频放大器、那么有人能告诉我、我在音频输入端可以为 LM4970提供的最大输入是多少?

还有人能不能建议我哪种放大器更适合与 LM4970隔行的 MIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    根据 器件数据表中的绝对最大额定值部分、最大输入电压为 Vdd+0.3V。
    您可以查看以下器件:TPA2015D1、TPA2028D1和 TPA2029D1。 所有这些都是具有 AGC 的 D 类音频放大器。
    请告诉我您的想法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    感谢您的帮助、我们将深入了解。