This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:TIDA-01573测试设置

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670190/lmg1020evm-006-tida-01573-test-setup

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08TIDA-01573

您好、支持团队、

我对 TIDA-01573的测试设置有疑问。
在第11页的说明中、3.2.1测试设置中、J3的输入信号范围是0V 至3V。 但是、其输入器件 SN74LVC1G08在 VCC=5V 时使用、因此输入 VIH (min)为5 x 0.7 = 3.5V。
我认为函数发生器输入范围应为0V 至5V。 我的理解是否正确?

此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaizawa-San、您好!

    是的、输入电压为0-5V 逻辑。 您的理解是正确的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    利兴-圣、

    感谢您的回答。
    请更新 TIDA-01573文档。

    此致、
    Kaizawa