This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:PWM 值过低问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670126/tlc5971-issue-with-low-pwm-values

器件型号:TLC5971

大家好、

我们注意到 LED 指示灯设置中存在问题(请参阅下面的简单原理图片段)。 我们将其中的多个 IC 以菊花链方式连接在一起(总共10个 IC)。 我们在非常具体的工作 条件下会遇到问题。 此硬件用于生成非常短的光闪烁、这是通过使用此 LED 灯系统连接器上具有简单使能信号的 MOSFET 来打开和关闭+Vled 实现的。

但是、如果我们在禁用 VLED 的情况下上传亮度/PWM 设置、则某些 IC 的"有时"不会注册请求的设置、这很明显、因为我们可以看到一些 IC 不会在其他 IC 正常工作的情况下驱动 LED 的开启。 它也从一项测试变为另一项测试、因此、与之前的短闪存相比、一些 IC (其他 IC)将不会点亮 LED。

当使用高于3%的更高 PWM 值或使用100% PWM 和非常低的亮度时、不会发生这种情况。

我们知道如何避免这种情况,但对根本原因作出解释将是有趣的。 当然、当您指示器件开始通过未通电的 LED (VLED 关闭)拉取非常低的电流时、该电流来自哪里? 这可能会在器件中产生非法运行条件? 但为什么呢? 它为何适用于低亮度和高 PWM?

感谢您对我们看到的问题的宝贵意见或想法。

Gerrit

VLED 开关

LED 驱动器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerrit、

    由于您可以通过刷新 PWM 设置来实现闪存效果,因此最好不要始终打开/关闭 Vled,因为上升/下降压摆率可能会导致意外问题。

    原因可能是灰度较低时未设置 VLED、通道关闭。

    您可以检查 Vled 上升/下降时间是否过长。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth