This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:TPS5432输出短路

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668980/tps5432-tps5432-output-short-circuit

器件型号:TPS5432

您好,

 我们的客户使用 TPS5432 、在100 (10%缺陷率)下有10个输出短路。  请帮助检查原理图和 PCB 图是否存在任何问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的状况、输出电压、输出电流?
    L1的 Isat 是什么?
    输出短路的含义是什么? IC 是否断开或仅输出对地短路并在几秒钟后恢复?

    对于 PCB、连接 L1和 R17的导线太靠近电感器、这会在 FB 中引入一些开关噪声。 这可能会导致不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、

    感谢您的回复。
    条件:VIN = 5V、Vout = 4V、Iout = 0.2A;
    ISET = 3.3A;
    3. IC 无法恢复正常、无法修复的缺陷。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、

    你有什么好的建议吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉稍后出现。 我最近很忙。

    1、在 EN 引脚中添加分压电阻器、EN 的最大电压为3.6V、Vin-=5V 会损坏 EN 引脚。

    2、使用 WEBENCH 优化原理图。 以串行方式连接 COMP 引脚中的组件。

    请参阅数据表或 WEBENCH、优化布局。

    谢谢!