This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:设计计算器电子表格已锁定

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670306/ucc256301-design-calculator-spreadsheet-is-locked

器件型号:UCC256301

 www.ti.com/.../sluc634上的 UCC25630x 设计计算器电子表格 具有 受密码保护的锁定工作表、因此我无法编辑这些值。  密码是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit、

    感谢您关注 UCC256301。 首次打开设计计算器时、请确保点击出现的"启用编辑"弹出窗口。 单击启用编辑后、您可以在以黄色突出显示的单元格中输入设计参数。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复、Ben。 电子表格将下载到.xlsx 文件。 当我使用 Excel 2013打开它时、没有弹出窗口。 单击"文件"选项卡会显示电子表格受到保护、并且每个工作表都有一个需要密码的"取消保护"操作。

    您是否看到了一些不同的东西?

    Gerrit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerrit、

    您是否能够编辑以黄色突出显示的单元格?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、是的、我可以、尽管 Excel 中有注释"...工作表已锁定、以防止对数据进行不必要的更改"。 我还可以使用更改的数据将工作表保存为新名称! 那么、我想知道、密码保护工作表的用途是什么?

    我最初转到"文件"选项卡以查找有关启用编辑的内容、如电子表格建议的那样。 我在那里看不到任何相关信息、只是密码保护(似乎什么都做不到!)。

    困惑、
    Gerrit