This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:UCC25630-1 EVM 交流电源?

Guru**** 2562900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670295/ucc25630-1evm-291-ucc25630-1-evm-ac-power

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC256301

此 EVM 的原理图(用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/sluubq8的第8页 )未显示将交流输入电桥 D3连接到 LLC 功率级的任何方法。  我看不到如何测试交流输入。

用户指南说明了如何连接交流和直流输入并为两者供电、这也没有太大意义。  似乎应该有一个从 D3引脚1到 J2的跳线用于交流测试、并且应该只连接一个或另一个直流或交流电源。

我缺少什么吗?  这是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerrit、

    感谢您关注 UCC25630-1EVM。 默认情况下、EVM 附带 UCC256301、该器件具有 X 电容器放电功能。 UCC256301控制器通过其 HV 引脚监控交流线路、当交流线路被移除时、控制器会使线路到线路电容放电。 LLC 级本身设计为在340V 至410VDC 输入电压下运行。

    UCC256301的 HV 引脚不应连接到直流输入、因为它将无法感测 HV 引脚上的过零、并将持续尝试对控制器认为的线间电容放电。

    EVM 本身的设计旨在模拟交流/直流系统、其中 LLC 的输入是高电压 PFC 总线、UCC256301的 HV 引脚监控交流线路。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、这是有道理的。 不过、似乎用户指南中应该会出现类似这样的说明。

    此致、
    Gerrit