This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:VOUT 和 VBAT_OK 的阈值是否打开?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668440/bq25570evm-206-thresholds-of-vout-and-vbat_ok-to-be-on

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

尊敬的所有人:

我正在测试 EVM。 我对 VOUT 和 VBAT_OK 的阈值电压有疑问。 何时激活(开启)?

-对于 VAT_OK:根据 BQ25570数据表、我了解阈值上限为 VBAT_OK_HYST (~ 3V)、阈值下限为 VBAT_OK_PROG (~2.8V)

-对于 VOUT:我在数据表中找不到。 也许我错过了。

我观察到、在充电模式期间、当 VSTOR 从3.4V 转换到4.2V 时、VOUT 和 VBAT_OK 都打开。 对于 VBAT_OK_HYST、这似乎是不正确的。 另一方面、较低的阈值电压符合数据表的要求。 当 VSTOR 降至2.8V 时、VBAT_OK = 0;当 VSTOR ~ 1.9V 时、VOUT 开始下降。 但我不理解出现3.4V 电压的原因。 请就此向我提供任何提示。

感谢您的观看、期待您发表任何评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它具有一个引脚 VOUT_SET、用于设置通过电阻分压器的 VOUT 电压。 什么是"3.4V 电压发生"? 您是说 VSTOR 电压为3.4V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Robin。 我是说、当 VSTOR 从3.4V 转换到4.2V 时、VOUT 和 VBAT_OK 会打开。 我不理解这个数字(3.4V)、因为它不是 VBAT_OK_HYST 或任何阈值电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是由于 MPPT、在您的测试中、VSTOR 电压最终将稳定在4.2V 左右?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 是的、VSTOR 最终稳定在4.2V。