This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A89:EN 引脚(例如引脚6)上的电压是否能够超过 VIN 引脚(例如引脚4和5)上的电压?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670220/tps7a89-can-the-voltage-on-the-en-pin-e-g-pin-6-exceed-the-voltage-on-the-vin-pins-e-g-pins-4-and-5

器件型号:TPS7A89

大家好、团队、

请查看下面的客户问题并向我发送内部电子邮件以分享原理图:

我随附了一个文件、其中包含 U56的原理图图像。  如您所见、我绘制了 R422和 R423 (手)、因为它们显示在单独的页面上。

您将注意到、每个电阻器都被上拉至名为+3.3V_RAW 的电压轨。  该电源轨的标称值为+3.3V。  如您所见、IN1_1、IN1_2 (引脚1和2)和 IN2_1、IN2_2 (引脚4和5)连接到名为+1.8V_CC 的电压轨。  该电源轨的标称值为+1.8V。  在名为+1.8V_CC 的电源轨之前、名为+3.3V_RAW 的电压轨将变为有效。  名为 PS_ON_+0.9V_LN 和 PS_ON_+1.2V_LN 的信号应保持低电平、直到+1.8V_CC 通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    是的、对于 TPS7A89、EN 能够超过 Vin。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。