This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:PMP10276中的 RLC

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP10276

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669800/ucc28700-rlc-in-pmp10276

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: PMP10276

您好!

我们收到了客户关于 UCC28700的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-它们根据 PMP10276的原理图计算 RLC、结果为51.1k。 但在 PMP10276中使用了698ohm。 为什么选择的 RLC 远小于计算结果?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    感谢您的关注。 如果参考板可用、我将与设计人员联系、他们可以解释他们的选择。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RLC 计算基于数据表中的等式3,即 RLC=[KLC*RS1*RCS*TD*NPA]/LP。

    当 KLC-25、RS1=75k Ω、RCS=0.375、TD=50ns、NPA=40/11时、 LP=250uH 时、计算得出的 RLC 为511.364欧姆、该电阻接近本设计中使用的698欧姆。

    此致、
    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、我们犯了一个错误。 感谢您的支持。

    此致、

    tateo