This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:复位与 PMBus 控制引脚间的关系

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670252/ucd9090-q1-reset-vs-pmbus-control-pin

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件: UCD9090A

大家好、

下午好、我的客户在其设计中使用 UCD9090-Q1、并有一个问题:

    1. 我们最初计划使用芯片上的复位引脚来启用/禁用芯片和启动定序。 但是、我们应该改用 PMBus_CNTRL 引脚吗? UCD9090A 上的数据表有一个明确记录这一点的部分、但 UCD9090-Q1 (这是我们最初参考的数据表)似乎没有出现、尽管有一些时序图似乎指示了 CNTRL 引脚的使用。 您能否提供一些有关 TI 打算如何使用 CNTRL 和 RESET 引脚的详细信息?

谢谢!

此致、

~John