This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:技术参考 Keyin 部分

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669943/bq78350-r1-technical-reference-keyin-section

器件型号:BQ78350-R1

支持路径:/myTI 和 TI store /myTI 帐户/

在第90页的 bq78350-R1技术参考中、它指出:

“如果 KEYIN 输入转换回低电平状态并在 KEYIN 时间内保持该状态,则 bq78350-R1将控制配套的 AFE,仅在所有其他安全条件允许时才关闭 DSG FET。”

应该将其关闭还是打开? 如果正确,如何在将 Keyin 拉高并持续“Keyin Time”之后重新打开 DSG FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JPAlleyne、您好!

    根据 TRM、KEYIN 似乎可被配置为一个高电平有效或者低电平有效。 这取决于您将 key_POL 寄存器设置为什么。 打开 DSG FET 的唯一方法似乎是使 KEYIN 引脚经历从高电平到低电平或从低电平到高电平的转换。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JPAlleyne、您好

    我注意到您拒绝了答案、很抱歉我无法回答您的问题。 也许您可以用不同的方式来重新表述您的问题吗?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、感谢您的回答。 是的、我在 TRM 中看到了这一点。 我觉得这段具体的段落有点奇怪... 整段内容如下:
    '当[KEY_POL]= 0 (低电平有效)并且 KEYIN 输入为低电平时、bq78350-R1正常运行。
    然而、如果 KEYIN 转换为一个高电平状态并且在 KEYIN 时间内保持在该状态、那么
    bq78350-R1将控制配套 AFE 以关闭 DSG FET。 如果 KEYIN 输入转换
    在 KEYIN 时间到期前恢复到低电平、然后 bq78350-R1继续正常运行、以及
    bq78350-R1不受 KEYIN 引脚的影响。
    如果 KEYIN 输入转换回低电平状态并且在 KEYIN 时间内保持该状态、那么
    bq78350-R1将控制配套 AFE、仅在所有其他安全条件下关闭 DSG FET
    允许。"

    因此、如果我们假设将 key_POL 设置为0、以便它为低电平有效。 TRM 表示、如果我们在一定的时间(KEYIN 时间)内将 KEYIN 拉为高电平、DSG FET 将关闭。 最后一个部分使我感到困惑、因为我假设 KEYIN 在 KEYIN 时间内被拉低、那么 DSG FET 应该打开而不是关闭?

    TRM 表示"如果 KEYIN 输入转换回低电平状态并在 KEYIN 时间内保持该状态、则 bq78350-R1将控制配套的 AFE、仅在所有其他安全条件允许的情况下才关闭 DSG FET。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    TRM 不正确、您所问的词语应为"on"。 感谢您的关注。 如果您有 EVM 或在电路板上、则可以演示这一点。
    "... 如果所有其他安全条件允许、"意味着如果某些故障不允许 FET 再次导通。 假设 KEYIN 被启用并变为高电平、从而关闭放电 FET。 如果电池在 KEYIN 为高电平时进入 UV、那么 KEYIN 变为低电平、放电 FET 将不会被启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对此进行澄清、并感谢您提供的额外信息、WM5295。

    请注意、
    日文