This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576S-ADJEVM:LM2576-ADJ

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670169/lm2576s-adjevm-lm2576-adj

器件型号:LM2576S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2576

你好!!!

我´ve 了与 LM2576-ADJ 有关的´ve、该批次的某些器件无法很好地调节和转换输出电压、我们还了频率超出范围(在25kHz 左右振荡)、正确的工作频率大约为52kHz。

但有些器件在我们的应用中运行得非常完美 !!!

您能帮我们确定效应的发生频率吗?

´ve 我们遇到问题的批次部分:

JM34RP

批次中的部分 产品运行良好:

JM61RP、JM33RP、JM54RP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的原理图、输入、输出和加载值 以及布局快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J2是用于从 Vref 调节到5V 的 LM2576电位计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    J2是一个电位器、用于将输出电压从1、25V (Vref)调节到5V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到输出电容器直接连接到电感器的输出。

    这可能是原理图上的错误打印、但此时需要一个电容。

    此外、使用可变电阻器连接到 FB 节点是一个坏主意。

    FB 输入非常敏感、可轻松拾取可能会干扰运行的噪声

    稳压器的电压。  

    我不确定您显示的是哪种负载;这可能有助于解释。

    此外、如果您可以提供布局的快照、我们也可以查看它。

    如果您认为器件有缺陷、请将其退回 TI 进行评估。